This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:AWR1243BOOST

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527701/dca1000evm-awr1243boost

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1243

工具/软件:

您好:

我将设置 AWR1243 和 DCA1000。 如指南中所述、所有连接均已成功完成。 电流大于 2.5A 的 5V 电源、micro USB 连接和以太网连接。 设置它们并验证 SPO0 和 SOP1 是否已连接后、我更改了 IPv4 地址。 附加屏幕截图以供参考:


完成所有这些过程后、我启动了 mmWave Studio、并成功地在“Connection",“,"StaticConfig"、"StaticConfig",“,"DataConfig"“"DataConfig"和、和"SensorConfig"“"SensorConfig"选项“选项卡“卡中“中设置了所有参数。 在“Output"选项“选项卡中、我的所有配置均已成功完成。 但是、当我点击“Setup DCA1000“按钮并点击“Connect",“,"Reset、"Reset and“ and Configure“按钮时、“Output"选项“选项卡中出现“Unable to Read FPGA Version“错误。 我重复了这个过程多次、但得到的错误也是一样的。

输出命令为:

[21:37:01][RadarAPI]:ar1.CaptureCard Config_Mode (1、1、1、2、3、 30)
[21:37:01][RadarAPI]:ar1.CaptureCardDelay Config_Packet (25)
[21:37:01][RadarAPI]:向 DCA1000 发送 FPGA 命令
[21:37:11][RadarAPI]:
[21:37:11] FPGA 配置:
[21:37:11]超时错误! 系统已断开连接
[21:37:11][RadarAPI]:向 DCA1000 发送记录命令
[21:37:21][RadarAPI]:
[21:37:21]配置记录:
[21:37:21]超时错误! 系统已断开连接
[21:37:21][RadarAPI]: ar1.GetCaptureCardFPGAVersion()
[21:37:21][RadarAPI]:向 DCA1000 发送 FPGA_VERSION 命令
[21:37:31][RadarAPI]:
[21:37:31]
[21:37:31]无法读取 FPGA 版本。 [错误–5 ]

请如何取消激活防火墙? 也刷新我的 FPGA 而不使用钻石,因为它不是免费的?

期待中感谢您

此致

Fatima-ezzahraa.