This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 2X-CAS-EVM:原始数据采集问题

Guru**** 2418810 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526170/awr2243-2x-cas-evm-issue-with-raw-data-capture

器件型号:AWR2243 –2X-CAS-EVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

尊敬的专家:

我在使用 AWR2243 –2X-CAS-EVM + DCA1000EVM 进行原始数据采集时遇到问题。

按照 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST 中概述的步骤 、我可以在 CCS 中成功连接 R5_0 和 DSP 目标、CPU 复位、加载自己构建的二进制文件、并对这两者进行累加、同时从 CCS 控制台获取以下消息:

[Cortex_R5_0] PMIC 寄存器 0x01:0x8E。
PMIC 寄存器 0x0A 配置为 0x33。
调试:毫米波控制初始化成功
调试:毫米波控制同步成功
调试:CLI 正在运行

同时、我还可以在 DCA1000EVM 的命令行中收到消息“Start Record command:success“(开始记录命令:成功)。 根据我的理解、我应该首先开始 DCA1000EVM 记录、看到这条消息后、我应该继续 CCS 中的 R5_0 内核。

但是、当我恢复 R5_0 时、除了首次运行时从 CCS 中列出的消息外、没有发生任何其他情况。  

几秒钟后、我从 DCA1000EVM 收到错误消息、说“无 LVDS 数据“和“无标头“、表明没有收到 UDP 数据。

我认为、这是因为未正确触发 AWR2243 2X-CAS-EVM。 我仍然不熟悉 CCS、因为我之前主要使用 mmWave Studio。 我是否错过了 CCS 中的步骤? 只需以正确的方式恢复 R5_0 内核、即可开始执行雷达应用吗?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您发送了配置吗? 我想您尚未发送配置、MSS 上运行的应用程序正在等待发送配置。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    感谢您发送编修。

    这正是我想知道的、我需要在某个时候将配置文件发送到红色电路板 (AWR2243 –2X-CAS-EVM)。 但是、在执行原始数据采集步骤后、我没有看到任何指示我需要发送 cfg文件的指令;只AM273X_Capture.json" 提到了用于 DCA1000EVM 的“。

    我认为配置文件类似于“cascade_shortrange.cfg"、我在演示期间通过运行以下命令成功使用了该文件: "Two_Chip_Cascade_radar_ti_design_visualization.exe 16 17 1 cascade_shortrange.cfg" 使用此文件、我能够顺利获得点云数据。

    但是、在刷写“am273x_ccsdebug.appimage"而不是演示appimage文件后、我无法再运行此演示。

    对于原始数据采集、我还怀疑在恢复 R5_0 内核后、可能需要运行 命令 “casplade_shortange.cfg"<xmt-block0>“ Two_Chip_Cascade_ 来上传配置文件radar_ti_design_visualization.exe。 但当我尝试这样做时、会收到一条错误消息、指出 COM 端口不可用。 我认为这是因为 J7 跳线已移除。

    您能给我更多的线索、我应该如何在此设置中发送配置文件吗? 我是否应该先恢复 R5_0 和 DSP、然后 以某种方式发送 cfg 文件?

    再次感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、方虎、

    我是否应该先恢复 R5_0 和 DSP、然后 以某种方式发送 cfg 文件?

    您需要一个接一个地恢复每个内核。 您可以运行 R5 内核、然后运行 C66x 内核。 两个内核都运行后、您可以运行可视化工具并发送配置。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    非常感谢您的答复。  

    我应该刷写哪个应用映像来进行原始数据采集、演示图像或调试图像? 我可以成功运行可视化工具并使用演示应用映像获取点云。

    要构建二进制文件,我应该选择 release 还是 debug ?

    问题是在恢复 R5_0 和 DSP 后、如果我使用命令“DSP Two_Chip_Cascade_radar_ti_design_visualization.exe 16 17 1 casplade_shortange.cfg“再次运行可视化工具、将显示错误“Cannot connect to port 17“。 我认为如果我打开 CCS、而不打开 CCS、则可以成功运行可视化工具演示、就会发生这种情况。

    您是否有视频演示或可以展示启用原始数据采集的步骤?

    感谢 mcuh 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、方虎、

    我应该刷写哪个应用映像来进行原始数据捕获、演示图像还是调试图像?

    您是否询问是否需要刷写 CCS 调试应用映像或演示应用映像?

    要构建二进制文件、我应该选择 release 还是 debug?

    您应该能够选择任何模式来构建演示应用程序。

    问题在于恢复 R5_0 和 Two_Chip_Cascade_后、如果我使用命令“DSPradar_ti_design_visualization.exe 16 17 1 casplase_shortange.cfg“再次运行可视化工具、将显示错误“Cannot connect to port 17“。 我认为如果我在未打开 CCS 的情况下打开 CCS、就会发生这种情况、我可以成功运行可视化工具演示。

    您是否可以暂停 CCS 中的内核以检查是否存在断言?

    您是否有视频演示或者可以展示启用原始数据捕获的步骤?

    目前、我们没有使用双芯片级联捕获原始 ADC 数据的视频演示。

    此致、

    Samhitha