This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:调试 DPU 独立代码

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536368/awr6843isk-debugging-the-dpu-standalone-code

器件型号:AWR6843ISK

工具/软件:

我可以 借助命令提示符通过、运行 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\datapath\dpc\objectdetection\objdethwa\test\main.c 中提供的默认 DPC 链独立测试代码
以下步骤:  
-使用'setenv.bat'-AWR6843 设置环境
然后使用“gmake -s test“来构建和生成.xer4f 文件。
然后使用 CCS 目标配置加载.xer4f 文件并进入调试模式。

我的要求是设置用于创建  设计的断点和调试中间 DPU 以及其他关联的“.c 源“。 我的问题:

1.请让我知道在 CCS 上设置断点并在其他.c 源文件上运行调试过程需要遵循的过程或步骤,因为构建过程是通过命令提示符完成的,无需加载任何工程规范和源文件。

2.如果您有任何相关文档或链接,请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    感谢您通过 E2E 发布您的问题。 请允许我们的软件专家在一到两个工作日内回复。 同时、 在刷写器件并进入功能模式后、您可以尝试通过 CCS 中的 LOAD SYMBOLS 字段加载*。out 文件。