This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:确保准确的呼吸频率检测。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527594/iwr6843aopevm-ensure-accurate-respiratory-rate-detection

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具/软件:

尊敬的专家:

我目前使用 IWR6843AOPEVM 检测呼吸频率、但结果并不理想。 测试对象距离雷达 0.5 米、实际呼吸频率约为 20BPM。 不过、工业可视化工具显示了检测到的速率在 8BPM 至 30BPM 之间随机波动。

我想问:
我的程序有什么问题吗? 或者、我是否应修改任何设置以实现准确的呼吸频率检测?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用 IWR6843AOPEVM 时、呼吸频率的误差率可能为+/–5。 当人保持静止 20 秒、而传感器面向人的胸部区域时、就可以实现这一点。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 在本例中、在人仍保持约 20 秒后、检测到的呼吸频率仍然显示误差±10BPM。 您的体验中是否遇到过类似的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您可能会看到误差超过典型范围。 这取决于个人可以穿的衣服像夹克。

    此致