This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:带有人员跟踪源代码访问请求的生命体征

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWRL6432, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523216/iwr6843isk-vital-signs-with-people-tracking-source-code-access-request

部件号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843IWRL6432

工具/软件:

我正在评估 IWR6843 生命体征监测实验室: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMK61TkbsnY89Axyqsuxmw__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

实验中陈述了以下内容:
未提供源代码
此实验以二进制文件的形式提供、不带源代码。 这可用于在各种不同用例中测试应用。 有关源代码和实施的更多信息、请联系您当地的 TI 销售代表。“

我需要访问源代码以进行进一步的产品评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    不再提供 IWR6843 生命体征演示源代码。 您可以使用 IWRL6432 上的生命体征演示。 此演示包含源代码。

    您可以在雷达工具箱的以下位置找到它

    radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我已经看到该示例的源代码。 该代码面临的挑战是、它需要 MMWAVE-L_SDK 中不属于 IWR6843 MMWAVE-SDK 的组件。 除此之外、与 IWR6843 不同、IWRL6432 没有 DSP。
    因此、我希望在目标芯片上看到生命体征演示的实现、如果使用旧版本的 MMWAVE-SDK 无关紧要。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们现在仅通过 IWRL6432 上的源代码支持生命体征演示。 是的、IWRL6432 没有 DSP、但 IWRL6432 上的 CM4 可以处理关键链处理

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、谢谢。
    在处理生命体征时、您是否对 CM4 芯上的负载进行了任何测量?

    BR!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karlo:

    我们尚未使用生命体征演示对 CM4 上的负载进行任何测量

    此致