This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:在工业可视化工具中运行修改后的线性调频脉冲配置呼吸检测时出现问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1533777/iwr6843aopevm-issues-running-modified-chirp-configuration-breathing-detection-on-industrial-visualizer

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具/软件:

尊敬的专家:

我是一名学生、正在进行实验、使用毫米波雷达检测短距离 (15cm 至 20cm) 下的人的呼吸频率。 但是,默认设置不符合我的测试要求 — 检测到的呼吸频率不准确或检测完全停止。 vital_signs_AOP_2m.cfg

完成 Radar Academy 培训后、我使用了毫米波传感估算器来修改线性调频脉冲配置。 但是、当我在工业可视化工具中应用修改后的线性调频脉冲配置时、系统无法运行并显示以下错误:

错误[gui_parser.py:78]错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
错误[gui_parser.py:79]请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效

我的问题如下:

  1. 该错误是否是由我修改后的线性调频脉冲配置与工业可视化工具中的“生命体征与人员跟踪“模式不兼容引起的?

  2. 对于短距离 (15–20 cm) 呼吸检测、是否需要修改任何其他参数或区域以改善检测?

  3. 是否可以获取 Industrial Visualizer 的源代码以进行进一步定制?

此致、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    生命体征处理链与所使用的配置密切相关、而演示不能灵活使用其他线性调频脉冲配置。 选择特定的线性调频脉冲配置、以便能够检测呼吸频率和心率频率。 演示无法适应其他线性调频脉冲配置

    此致