This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:CCS-UART

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534996/iwrl6432boost-ccs-uart

器件型号:IWRL6432BOOST
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

hii、我尝试使用 UniFlash 和 CCS v12.7 查看生命体征监测的输出数据
我已将生命体征演示从 TI 的 Resource Explorer 导入到 CCS 中并进行了构建
然后使用具有闪存模式的 uniflash 刷写了 vital_signs_xwrl64xx_demo.release.appimage 文件

更改为功能模式
在 CCS 中、创建了新的目标配置、启动了该配置、连接并加载了 C:\Users\Vidhya\workspace_v12\vital_signs_xwrl64xx\Release\vital_signs_xwrl64xx.out  
然后单击“继续“、打开新的终端、我的 COM 端口已更新并采用 UTF 8 编码格式、但终端为空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您要使用 CCS、请按照以下说明操作

    radar_toolbox_3_10_00_05/software_docs/Debugging_with_older_CCS_versions.html

    在连接到 CCS 之前、您需要先刷写 empty.release.appimage。 连接后、您可以下载从 CCS 工程创建的.out

    此致