This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:如何存储帧数据和 1D FFT 数据

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535226/iwr6843aopevm-how-to-store-frames-data-and-1d-fft-data

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题:IWR6843AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

跟进上一回答中的第 3 点:

您可以通过 UART 发送收集到的 ADC 数据、但无法进行实时流式传输。 您可以存储一些帧数据并通过 UART 发送数据。 此外、您可以存储 1D FFT 数据并仅通过 UART 发送所需数据以进行后处理、而不是使用整个原始 ADC 数据。 如果您需要实时地流式传输原始 ADC 数据、则必须使用 DCA1000。

因为的事实是 工业可视化工具检测到的呼吸频率非常不准确 (预热时间为 20 秒、受试者在 50cm 距离处、误差大于±5BPM)。

我想问:

如何在器件上存储帧数据和 1D FFT 数据、稍后如何进行检索以进行自定义后处理?
这样我就可以执行自己的分析、而不是仅依赖 GUI 输出。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    IWR6843AOP 没有现成的代码、用于将原始 ADC 数据和 1D FFT 数据从器件中取出以进行后处理。 您必须构建一个自定义代码、才能将数据通过 LVDS 接口发送到 DCA1000

    此致