This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843ISK(修订版 D)上的固件加载失败–可能的 UART 硬件故障

Guru**** 2562810 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535044/iwr6843isk-firmware-loading-failed-on-iwr6843isk-rev-d-possible-uart-hardware-fault

部件号:IWR6843ISK
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好:

我当前使用的是 IWR6843ISK EVM(修订版 D) 视图。
我尝试使用更新固件 Uniflash 、但遇到错误。 我想请你支持这个问题。

该过程的详细信息:

  • 电路板开关的配置方式如独立 ISK 样式 EVM 文档的刷写模式中所述。

  • 指定 Uniflash(版本:9.0.0.5086) 、我选择了 IWR6843ISK 并将“Enhanced COM Port“(增强型 COM 端口)设置为 COM15

  • 使用的固件文件为:
    C:\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\Out_Of_Box_Demo\prebuilt_binaries\out_of_box_6843_isk.bin

  • 执行“Load Image“时、我收到了一条错误消息、如随附的屏幕截图所示。

可疑问题:
我怀疑可能存在与 UART 通信相关的硬件问题。

请求:
以前是否报告过此类问题?
如果是、请告知如何诊断问题、以及在类似情况下采取了哪些维修措施?

附件: 错误消息的屏幕截图。

谢谢你。