This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:无法通过 Micro USB 转 USB 电缆将 AWR1642BOOST 连接到 PC

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535106/awr1642boost-unable-to-connect-my-awr1642boost-to-my-pc-via-micro-usb-to-usb-cable

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642

工具/软件:

我无法通过 Micro USB 转 USB 电缆将 AWR1642 升压信号连接到我的 PC

1) 我安装了最新的 Code Composer Studio ,我可以访问 xdsdfu 工具,但我的 com 端口无法检测到任何东西。
2) 我在 SOP0 和 SOP2 上设置了跳线、然后我甚至尝试按开关 2 并从启动重新启动、但问题仍然存在
3) 我的问题是 xds110 存在于 AWS1643BOOST 板内,如果是,我如何将其连接到我的 PC ,我需要之间的东西吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有 (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

    扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110 器件...


    找到 0 个设备。

    C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>

    此外、我想 XDC 部件工作正常、因为我读到它会使用最新的 CCS 自动更新、那么有人能告诉我该问题或者如何调试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basha:

    当您使用 JTAG 电缆连接器件时、能否检查 COM 端口在设备管理器中是否可见?

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我不熟悉 TI 板,因此这个 JTAG 内置在 awr1642 评估板中,所以对使用哪根电缆有什么想法?

    谢谢你
    Chand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDSEMU110-U |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com
    这可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chand:

    仅当查询相同时、才请在单线程中继续讨论。 在此处结束此主题、因为此处正在讨论类似问题:

    (+) AWR1642BOOST:无法将 AWR1642BOOST EVM 连接到我的 PC — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Shruti