This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:无法将 AWR1642BOOST EVM 连接到我的 PC

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535707/awr1642boost-unable-to-connect-awr1642boost-evm-to-my-pc

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:



此页面和套件内容仅提及使用 Micro USB 电缆将 awr1642boost 连接到我的 PC、但我无法检测到 ti uniflash 中的任何 COM 端口或任何器件、我是否需要 xds110 调试探针、用于 JTAG 的 TI 器件的 stlink 等效值是什么、如何确保正确的连接、任何人都能告诉我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chand:

    如用户指南中所述、该器件具有一个板载 XDS 仿真器。 将 Micro USB 电缆从 PC 连接到电路板时、应该会在设备管理器中看到相应的 COM 端口。  

    我建议您再使用 1642 EVM、则电路板可能存在一些硬件问题。

    此致、

    Shruti