主题:AWR2243 中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好:
我目前正在尝试了解我的 AWR2243 的不同 ADC 格式和采样模式、但找不到任何对雷达新手来说都是可以理解的深入说明。
到目前为止、我已经收集到每个 RX 通道有两个并行 ADC、用于实现真正的 IQ(复数)采样、并可以选择仅使用一个 ADC 进行仅实时采样。
但是、我感到困惑的是、这里有四个 ADC 格式选项可用。 我不完全了解它们之间的差异、或者它们如何影响最大采样率、拍频、噪声等
其中一种选择似乎涉及应用 Hilbert 变换来从仅实数信号中得出 IQ 信号、但我不太了解这种变换的工作原理或性能或精度方面的权衡。
到目前为止、我已经收集到每个 RX 通道有两个并行 ADC、用于实现真正的 IQ(复数)采样、并可以选择仅使用一个 ADC 进行仅实时采样。
但是、我感到困惑的是、这里有四个 ADC 格式选项可用。 我不完全了解它们之间的差异、或者它们如何影响最大采样率、拍频、噪声等
还有一种选择似乎是利用 Hilbert 变换从仅实数信号计算 IQ 信号、但我不理解如何、尤其是差异和性能影响是什么。
如果有使用 AWR 系列的经验(或具备一般 DSP 知识)可以帮助我解释这些格式或为我提供有用的资源(TI 文档或其他方面)、我将非常感激!
许多提前感谢任何人花时间来帮助:)