This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:将 mmWave Studio 配置转换为配置文件

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532914/awr2944evm-converting-mmwave-studio-configuration-into-a-configuration-file

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我在 mmWave Studio 中定义了以下配置、然后看到配置工作正常。 我看到,因为工作室能够生成并显示一个转储使用 postProc :

在我建立的配置中、我尝试获得的最大可能 SNR 单个 Tx 运行 。  

现在、我将配置转换成以下配置文件:

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 15 0
adcCfg 2 0
adcbufCfg –1 1 1 0 1
低功率 0 0
profileCfg 0 77 10 140 0 0 2.8 1 511 4200 0 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 15
frameCfg 0 0 255 0 511 40 1 0
低功率 0 0
guiMonitor –1 2 0 0 0 0 0
antGeometryCfg 1 0 1 1 1 2 1 3 0 2 0 3 0 4 0 5 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 0.5 0.8
cfarCfg –1 0 3 16 0 0 1 15 0 7 0 1
cfarCfg –1 1 3 16 0 0 1 15 0 7 0 1
压缩配置–1 1 0 0.5 8
intfMitigCfg –1 15 18
localMaxCfg –1 6 40
ddmPhaseShiftAntOrder 0 2 3 1.
天线 CalibParams 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
calibData 0 0 0
sensorStart

但是、当我使用联机可视化工具时、尝试运行此配置文件、将可视化工具“不喜欢“配置并不想运行该配置。

我生成的配置文件中有什么问题?

感谢您的帮助、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arie、

    我正在查看此配置。 很快就会做出响应。

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是错误?  

    您能否详细说明 可视化工具的含义“不喜欢“配置而不想运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    好的、我现在就可以下单了:

    我选择了 SDK 4.4.1.2、它与当前可用的雷达工具箱和所有演示相符。

    我打开了提供的适合 SDK 的那里可视化工具: 毫米波演示可视化工具

    我获取了提供的配置文件 cfg 文件:“profile_3D_3Azim_1ElevTx_DDMA_awr2944_highRange.cfg"</s>“  

    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 1
    channelCfg 15 15 0
    adcCfg 2 0
    adcbufCfg –1 1 0 0 1
    低功率 0 0
    %profileCfg 0 77 7 20.81 0 8.883 0 384 30000 0 0 36  %<=原始值
    profileCfg 0 77 10 140 0 0 2.8 1 511 4200 0 30 %<=已更改
    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 15
    %frameCfg 0 5 128 0 384 50 1 0  %<=原始格式
    frameCfg 0 0 128 0 511 150 1 0   %<= 已更改
    guiMonitor –1 2 1 0 0 0 1
    cfarCfg –1 1 3 16 0 0 1 24.0 0 7 0 1
    cfarCfg –1 0 3 16 0 0 1 15.0 0 7 0
    压缩配置–1 1 0 0.5 8
    intfMitigCfg –1 15 18
    localMaxCfg –1 6 40
    天线 CalibParams 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
    MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    模拟监视器 0 0
    calibData 0 0 0
    aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
    sensorStart

    然后运行、我在“零多普勒的距离曲线“中得到的结果:

    现在、我 在配置中更改了旨在将 DDMA 用户数量减少到 1 的线性调频脉冲类型数量(即具有角度分辨率的 DDM 情况):

    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 15
    frameCfg 0 0 128 0 511 150 1 0

    然后再次启动可视化工具。 我得到了以下结果:

    换句话说,不发生传输 — 只有接收器工作。  

    在这两种情况下、控制台消息都表示配置良好。

    我怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    在我上面提供的工作配置中、感觉有一个拼写错误。 这是正确的(相对于上述内容的拼写错误以粗体显示):

    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 1
    channelCfg 15 15 0
    adcCfg 2 0
    adcbufCfg –1 1 0 0 1
    低功率 0 0
    %profileCfg 0 77 7 20.81 0 8.883 0 384 30000 0 0 36  %<=原始值
    profileCfg 0 77 10 140 0 0 2.8 1 511 4200 0 30 %<=已更改
    chirpCfg 0  5. 0 0 0 0 0 15
    %frameCfg 0 5 128 0 384 50 1 0  %<=原始格式
    frameCfg 0 5. 128 0 511 150 1 0   %<= 更改了
    guiMonitor –1 2 1 0 0 0 1
    cfarCfg –1 1 3 16 0 0 1 24.0 0 7 0 1
    cfarCfg –1 0 3 16 0 0 1 15.0 0 7 0
    压缩配置–1 1 0 0.5 8
    intfMitigCfg –1 15 18
    localMaxCfg –1 6 40
    天线 CalibParams 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
    MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    模拟监视器 0 0
    calibData 0 0 0
    aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
    sensorStart

    问题仍然是一样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    我们明天再回来。

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒。 等待解释。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arie、

    我将此消息转发给我们的软件专家、他们可以帮助您解决可视化工具查询问题。

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 等待结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我认为 SDK DDMA 处理链不支持单个 Tx

    谢谢你

    Cesar