This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:《采用 LMP91000 实现葡萄糖仪表应用的温度补偿》

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535851/lmp91000-temperature-compensation-with-lmp91000-for-glucose-meter-application

器件型号:LMP91000

工具/软件:

您好、

我们目前正在与合作 LMP91000 的要求 应用中的血糖仪。 使用测试条、我们成功获得了结果。 最近、我们收到了 新一批条 是的 基于计数器电极 并使用运行 正偏置极性

通过这些新条带、我们观察到 输出电压受温度变化的影响 这会影响测量精度。 为了解决这个问题、我们希望实施 温度补偿

请告知:

  • 启动 LMP91000 的要求 提供任何内置功能或推荐的温度补偿配置?

  • 如果没有、是否有任何建议的外部方法、参考设计或最佳实践来在此类设置中实现温度补偿(具有正偏置极性的基于反极的条带)?

非常感谢您提供的任何指导或建议。

谢谢。此致、
Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikunj:

    LMP91000 提供了一种温度传感器输出、该输出可以使用与传感器输出相同的 ADC 设置轻松地进行采样。 任何补偿都应该是传感器本身的功能、我们不会生产或销售该功能。 请参阅您的传感器的文档。

    谢谢、