This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP275:长期可用性和可能更新的替代产品

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP275, TMP75, TMP1075, TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535465/tmp275-long-term-availability-and-possible-newer-alternates

器件型号:TMP275
主题中讨论的其他器件: TMP75TMP1075TMP112

工具/软件:

我正在寻找与 I2C 兼容的温度传感器。 TMP275 可满足我的需求、但我担心 可用性和停产问题。

  • 也就是说、此器件最受欢迎的版本是什么?
  • 我是否应该考虑另一个较新和/或更受欢迎的器件。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    没有停产 TMP275 的计划。

    也就是说、一些软件兼容器件包括 TMP112、TMP75 和 TMP1075。 我推荐具有 0.5C 精度的 TMP112、它采用更小的封装、尽管它减少了 2 个地址引脚、并且电源电压范围不同 (1.4V 至 3.6V)。  

    此致、

    Sakeenah Khan