This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:针对 BPM MIMO 的编码和解码矩阵、可实现同步传输

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534957/awr1843boost-encoding-and-decoding-matrices-for-bpm-mimo-for-simultaneous-transmission

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:

您好:

我 一直尝试在 BPM MIMO 模式下使用 AWR1843BOOST 传感器、所有 3Tx 都同时工作、所有 4Rx 都同时接收。

我有一个疑问,因为在我看到可以有多种方式,我可以配置 3 线性调频脉冲(形成一个长度为 3 的子帧):例如  

A = S1 + S2 + S3;B = S1 + S2 - S3;C = S1 - S2 + S3  

或  

A = S1 + S2 +S3;B =-S1 + S2 - S3;C = S1 - S2 - S3  

. 因此、我觉得可能会有更多的矩阵、使它们保持可逆性。

现在,我想了解如何将 解码数据的性能,或者更多,范围,多普勒速度或角度(我认为只有角度,因为根据 TI ,我们要解码只在多普勒 FFT 之后)。

我请求任何人请帮助我在这里,一直为此挣扎了一段时间,现在.

谢谢您、

Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1122506/iwr1843boost-beamforming-vs-non-beamforming-transmit-power-conformity-with-fcc

    功率增加将导致 SNR 增加、这意味着距离更长和角度估算更好。 速度不会受到影响。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的答复

    我不知道你 要说什么,这个线程似乎与我的查询无关。

    我知道、 一次运行多个天线将导致功率增加-> SNR 更好、从而实现更好的检测。

    但这不是我的怀疑,我的怀疑是关于这种情况下的操作;在 BPM MIMO 的情况下->利用所有 8 方位角虚拟天线阵列(和 4 的仰角);我需要分离发射功率通过 Tx1,tx2, TX3。 按照我的理解方式、对该编码调制执行编码调制。

    对于这个编码块,我的担心是可能有多种方法来做到这一点,我读了关于 Hadamard 编码,但我也读了,它只做像 2x2 或 4x4 块;而这里它是 3x4。  

    也许您或 TI 的其他人员可以就此为我提供帮助。

    谢谢您、

    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于这是一个通用问题、因此您需要在雷达信号处理教科书或信号处理论坛上找到该答案。  

    如果有其他论坛成员的答复、我们将开放这个主题

    谢谢你
    Cesar