This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:请求访问 PGA300EVM 的 SLDC013 GUI

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535716/pga300-request-access-to-sldc013-gui-for-pga300evm

器件型号:PGA300

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我目前使用的是 PGA300、需要访问 SLDC013 GUI 软件 (PGA300EVM) 配置和校准器件。 但是、您网站上的下载链接似乎已损坏(返回 404 错误)。 您能否提供更新的链接或直接共享安装程序包?

我的工程涉及使用具有 4 个–20mA 输出的 PGA300 进行压力传感器校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    我已向您发送朋友请求、因此我们可以离线讨论。  

    谢谢、

    Maggie