This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:AWR2944EVM

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-MCUPLUS-SDK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534583/awr2944evm-awr2944evm

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-MCUPLUS-SDKSysConfig

工具/软件:

当我们使用 CCS 编译示例工程“AWR294X 毫米波演示 Mssddm“时、出现错误 #1965:无法打开源文件“ti/control/mmwavelink/mmwavelink.h"。“。

SDK 版本为“mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03-windows-x86",“,CCS、CCS 版本为 20.2.0

我们迫切需要 TI 的帮助和努力。 谢谢! Post

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如何使用 CCS 编译工程? 是否使用 projectspec 文件? 因为您需要一个驱动器来执行此操作。 如果您正在使用、请分享您正在使用的版本。 雷达工具箱中存在 OOB 工程的 projectspec 文件。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已经使用了 projectspec 文件、如图中所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我们尝试在以前版本中使用 SDK 和雷达工具箱、但还有其他不同的错误、如随附的图中所示。 SDK 的 版本为‘MMWAVE-MCUPLUS-SDK Version : 4.6.1.2’、版本 od radar toolbox 为‘2_20_00_05’。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用此 RTB 版本是否有任何原因? 如果没有、我将提供 2944 OOB demo.e2e.ti.com/.../awr294x_5F00_mmw_5F00_demo_5F00_mssDDM.projectspec 的最新 projectspec 版本

    e2e.ti.com/.../awr294x_5F00_mmw_5F00_demo_5F00_dssDDM.projectspec

    为了使它们能够构建并能够使用、请安装以下软件

    - SysConfig 1.22.0

    - SDK 4.7.0.1

    - CCS 12.8.1

    现在请使用此 CCS 版本、所有内容都应该正确构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 根据您的回复、我们使用了您回复中随附的 projectspec 文件、并使用了 SDK  4.7.0.1 和 CCS 12.8.1。 但仍有一些误差、如随附的图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否右键点击工程并选择“Properties"。“。 从此处、点击 General(常规)并访问 Products(产品)选项卡。 确保它具有所有这些正确的版本。  

    可能是没有使用最新的 SysConfig。 请告诉我。

    此致、

    Gabriel