This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:syscfg 中的 ADC 配置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535384/iwrl6432boost-adc-configuration-in-syscfg

器件型号:IWRL6432BOOST
主题:IWRL6432 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在尝试弄清楚如何使用 IWRL6432 或其开发板在代码编写器中设置 ADC。 我在 syscfg 文件中没有看到 ADC 引脚作为选项、那么在哪里配置 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trent:

    一位专家将很快发表评论。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    设置 ADC 意味着什么? 前端由 SDK 和 DFP 代码根据发送的配置直接配置。 无需设置 ADC。
    您能进一步详细说明一下吗?

    此致