This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:关于参数配置"CALIB_MON_ TIME_UNIT"

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520512/awr2944-regarding-the-configuration-of-parameters-calib_mon_-time_unit

器件型号:AWR2944

工具/软件:

你(们)好

德州仪器团队:

 “毫米波雷达接口 控制文档“指出、“CALIB_MON_TIME_UNIT"的“的有效范围为“有效范围:40ms 至 250ms(从编程的帧周期推算实际计数值“

当前雷达配置如下:

一个帧包含四个子帧、每个子帧的周期为 66 毫秒。

根据文档、1LSB =一个帧周期。应用到我的配置时、一个帧持续时间:4 * 66 = 264 毫秒。

即使我将此字段设置为 1、时间也已超出有效范围。

您能告诉我我该如何处理这种情况吗?

此致

Minxi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的任何人都可以帮助我解决这个问题吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minxi、

    您能告诉我们您在设置中使用的子帧空闲时间和突发空闲时间是多少?  

    如果您使用当前设置、您是否从设备收到可共享给我们的任何错误消息?

    谢谢、

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pradipta:

    非常感谢您的答复。 这个问题对我来说非常重要。

    在一个帧内、有四个子帧、一个子帧只有一个突发。我们可以首先假设每个子帧的配置是相同的。

    所以、对于子帧、有 256 个线性调频脉冲。 每个线性调频脉冲的空闲时间为 8 微秒、斜坡结束时间为 49 微秒。

    然后使用软件触发每个子帧、触发周期为 66 毫秒(即,每 66 毫秒调用一次 API“ rlSetSubFrameStart“)。

    那么、对于上述配置、如何计算可用的校准和监测时间?

    同时,我也想到了另一个问题:

    在高级帧配置中、有必要定义突发时间和子帧的时间(例如:“rlUInt32_t burstPeriodicity“、

    “rlUInt32_t subFramePeriodicity“)

    现在、它由软件触发。 那么、这两个时间单位没有意义吗?

    此致

    Minxi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minxi、

    运行时间校准是以配置的突发间/子帧/帧时间完成的、为什么不以与配置的子帧周期相同的周期触发子帧? 不确定配置中会发生什么情况、您是否会在案例中看到任何错误报告?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    首先、未找到错误报告。

    然后关于子帧触发时间、由于我们使用的当前软件触发方法、即使子帧周期和我的触发周期设置相同、我仍然需要调用 API “rlSetSubFrameStart"以“以在发送下一个子帧之前在程序中触发子帧。 因此、在此过程中、帧配置中的子帧周期是否仍然有效?

    此致

    Minxi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minxi、

    如果触发周期与实数子帧周期相同、则校准和监控时间等于子帧周期线性调频脉冲时间、RSS 不会产生混淆。 我无法理解这里每个子帧的软件触发、为什么不让它通过子帧自动启动子帧?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    我们使用软件触发实现雷达时间和波发射交错的同步。 换句话说、虽然周期相同、但我们需要控制不同雷达开始传输波形的时序、因此需要软件触发。

    此外、由于使用了软件触发、我们没有注意帧配置中的两个周期设置。 因此、现在帧中的周期配置与我们使用的实际帧周期不同。 时间单位配置的校准只能以帧为单位。 因此、我理解、如果帧周期是由雷达根据帧中的配置值在内部获得的、那么我们需要将两个周期设置为相同、即使帧中的值实际上不会影响雷达的帧周期。我可以询问我是否理解正确?

    此致

    Minxi