This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:AWRL6844 INCABIN GUI 错误

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531498/awrl6844evm-awrl6844-incabin-gui-error

器件型号:AWRL6844EVM
Thread:AWRL6844SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI 专家。

我目前正在使用 AWR6844 EVB、并尝试使用可视化工具测试 AWRL6844 车内演示中的 SBR 演示。

但是、我遇到了如下屏幕截图所示的错误、并且无法运行可视化工具。

我已在 CCS 中构建工程并成功刷写了 MSS 和 DSS。 下面是我发怒的版本。

- mmwave_L_SDK_06_00_04_01

- radar_toolbox_3_10_00_05

- SYSCONFIG_1.23.0

- CCS2020 (20.2,0.12_1.8.0)

您能帮助我解决这个问题吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待着你的答复。 T.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinhyun:

    对延迟回复您的查询表示歉意。 我已经将这一主题指派给了我们的软件专家。 请允许我们在一天左右提供答复。

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jinhyun、

    感谢您的联系。 您可能已通过 GUI 之外的另一个应用程序连接到器件的 COM 端口。 我会检查您是否连接了任何串行终端或另一个 GUI 连接到器件、并在重新启动 GUI 之前关闭任何已连接的应用程序。 如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前正在 CCS 中运行可视化工具、此时已使用 xds110 调试器刷写映像。

    在此设置中、可视化工具是否难以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待着你的答复...