This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:SensorStop 和 Lowpowercfg 的影响

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535216/iwrl6432boost-effect-of-sensorstop-and-lowpowercfg

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

您好:

为了通过 SPI 接收原始数据、建议保持该状态 SensorStop 0 禁用 LowpowerCfg


这会去除传感器用于管理能量的基本功能。 我想使用尽可能少的能量雷达、因此我认为这会更好 启用 Lowpowercfg 。 我是否可以激活此模式但仍限制 帧数 ? 如果没有、还有另一种替代解决方案。

这篇文档提供了有关 SensorStop 和 Lowpowerscfg、 SPI 数据采集的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您可以启用 lowPowerCfg、但需要确保在设备进入深度睡眠之前将所有数据发送出去。  请注意避免低功耗的原因是、在低功耗情况下、器件外设(包括 SPI 外设)会关闭、因此您可能希望在此时之前输出所有数据。

    此致、

    Santosh