This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:MIMO 配置

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535010/awr1243boost-mimo-configuration

器件型号:AWR1243BOOST

工具/软件:

您好:

是否有有关将 MIMO TDM 配置集成到 mmWave Studio 的教程或 LUA 脚本?

此致、

Fatima-Ezzahraa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请看一下  

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\Scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua

    以下是执行 MIMO TDM 的 LUA 脚本摘录

    -- 78-81GHz 配置文件
    IF (ar1.ProfileConfig (078,25010、40、 00、0、0、0074.978164,22000040)= 0) 然后
      WriteToLog(“ProfileConfig Success\n“、“绿色“)
    暴露
      WriteToLog(“ProfileConfig Failure\n““red")“)
    结束
    if (ar1.ChirpConfig (00、00、0、 00、1、0、0)= 0) 然后
      WriteToLog(“ChirpConfig Success\n“、“绿色“)
    暴露
      WriteToLog(“ChirpConfig Failure\n““red")“)
    结束
    if (ar1.ChirpConfig (11、00、0、 000、1、0)= 0) 然后
      WriteToLog(“ChirpConfig Success\n“、“绿色“)
    暴露
      WriteToLog(“ChirpConfig Failure\n““red")“)
    结束
    if (ar1.ChirpConfig (22、00、0、 000、0、1)= 0) 然后
      WriteToLog(“ChirpConfig Success\n“、“绿色“)
    暴露
      WriteToLog(“ChirpConfig Failure\n““red")“)
    结束
    IF (AR1.FrameConfig (02、20,128,48001)= 0) 然后
      WriteToLog(“FrameConfig Success\n“、“绿色“)
    暴露
      WriteToLog(“FrameConfig Failure\n“red")“)
    结束
    RSTD.SLEEP (1000)
    谢谢你
    Cesar