This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:符合我需求的合适演示

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM, AWR1843AOP, AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535041/awr1843aopevm-suitable-demo-for-my-needs

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: AWR1843AOPAWRL1432

工具/软件:

您好:

我想在摩托车后部使用毫米波雷达来监控摩托车的交通和盲点。

我选择了 AWR1843AOP、因为它具有紧凑的设计、现在我有一个 AWR1843AOPEVM。 我已经测试了演示以熟悉 SDK 和雷达。  

我希望能够在系统中检测 50m 范围内的摩托车。

MRR 演示是我或其他演示的最佳解决方案吗?  

我需要跟踪车辆 x、y、z 的位置及其速度、以便能够通过 UART 传输并处理数据。 我是否需要对演示进行自定义修改?  

您是否推荐其他雷达或 AWR1843AOP 仍然是此类系统的最佳选择?  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eren、

    特别是对于 BSD 应用、您可以检查更合适的 AWRL1432、它还附带 BSD 特定 EVM 和演示。
    如果 AWR1843AOP 满足您的要求、也可以使用它。 通过 MRR 演示、您目前是否能够实现您的用例?

    此致、
    Saswat Kumar