This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:远距离人员检测示例&'s 波束形成结果似乎不正确

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531400/iwr6843isk-long-range-people-detection-example-s-beamforming-result-seems-not-right

部件号:IWR6843ISK

工具/软件:

您好:

我的客户使用 IWR6843ISK 代码测试远距离人员检测示例代码

当它们打开所有 TX 和测量的对讲机特征时、将得到以下结果。

因此、他们观察到波束形成不能正常工作、因为测量结果看起来相当广泛。

他们如何解决此问题?

如果您让我知道您下周的空闲时间、我可以安排下周的 WebEx 会议。

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    他们使用的是 配置文件还是 Studio? 您能提供它们用于二者之一的设置吗?

    此致、
    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    这就是他们使用的设置。

    它们共享的结果是在 CW 模式下测量 60GHz 信号。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    很抱歉耽误你的时间。 今天就来找我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    根据这里的公式:  

    客户应在+30 度时看到建设性的干扰。 您看到的峰出现在+20 度处、这可能是正确的。  您是否可以尝试以其他几个候选角度(步长为 5.625 度)进行测试、以了解您是否可以通过实验将光束进一步调整到所需的角度? 您想要的波束控制角度是多少?

    此致、
    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户说的是:他们没有设置任何波束控制、他们尝试正确观察波束形成。 但似乎没有形成的光束。 无明显照射野。 我们来讨论一下通话过程。

    此致、

    TED