This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:DCA1000EVM

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532248/awr1243boost-dca1000evm

器件型号:AWR1243BOOST

工具/软件:

您好 TI、

如何确保 mmWave studio TI 中的 sensorConfig 与 targetSource 匹配、是否有相应的教程或培训来解释这一点?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatima:  

    为了澄清一下、您是否询问如何确认在 mmWave Studio 中应用的配置设置是否正确推送到雷达器件? 如果是、在加载并发送 sensor Config 后、您可以在 studio 上检查日志/返回值。  

    我们在这里提供了 DCA1000 培训:DCA1000 培训视频|视频|德州仪器 TI.com

    对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程(修订版 A)

    毫米波雷达传感器基础知识(修订版 A)

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aydin、

    感谢您的答复。

    我设法发送数据并使用 lua 文件 DataCaptureDemo_xWR.lua 读取它,但现在我想测试我自己的 Lua 脚本来检测来自物理目标的数据。 如何确保我的测试成功? 有没有关于这一点的教程?

    此致、

    Fatima-ezzahraa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要在 TestSource 中定义对象的尺寸 (x、y、z)、或者是否可以简单地激活测试源而无需手动定义任何尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatima:  

    如果您使用真实的物理物体或反射器进行测试,则无需在测试源中定义尺寸,测试源仅用于模拟物体。 您只需运行 Lua 脚本以发送线性调频脉冲、然后通过在后处理中检查 FFT 或使用我们的演示可视化工具进行实时检测来验证检测。  

    下面是一个运行 SDK 开箱即用演示以实现实时可视化的简短视频:毫米波 SDK EVM 开箱即用演示|视频|德州仪器 TI.com

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aydin、

    感谢您的帮助、  

    是的、没错。 关于配置传感器、例如、如何确保配置与我的目标匹配并提供准确的距离?

    我使用文档来计算参数以及 Ramp End Time Calculator、但我检测到精度误差。 例如、我的目标距离雷达前 76cm、但对于 FFT 范围、我可以看到 84cm。此外、我想知道如何找到我的目标和天线以确保我的目标在检测范围内?

    最后一个关于 LUA 脚本的问题,我可以用自己的配置修改在 DataCaptureDemo_xWR.lua 没有写另一个文件吗?

    此致、

    法蒂玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatima:  

    是的、看到~8cm 等小范围偏移是正常现象。 通常、这可以通过运行校准来进行校正、因为校准会考虑硬件延迟并提高距离精度。 以下是有关自校准的应用手册: 毫米波雷达器件的自校准(修订版 C)

    是的,你可以直接修改你的配置相同的 Lua 脚本,你不需要创建一个新的文件。  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有有关将 MIMO TDM 配置集成到 mmWave Studio 的教程或 LUA 脚本?

    此致、

    Fatima-Ezzahraa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatima:  

    SDK 中可能有 OOB 演示、但我们没有 Lua on Studio。 请重新发布此问题、软件团队将能够帮助实施。  

    此致、

    Aydin