This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200EVM:TDC7200EVM + MSP430 LaunchPad

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534520/tdc7200evm-tdc7200evm-msp430-launch-pad

器件型号:TDC7200EVM

工具/软件:

您好:

我将使用 TDC7200EVM 和 MSP430 LaunchPad 测量时间间隔。

我尝试通过 CLK_EXT SMA 连接器将 TDC 连接到 10MHz 的外部时钟基准。 但是、当我开始测量时、GUI 会冻结、并且不执行测量(文件为空)。

我已经移动了跳线、使 CLK_EXT 连接到 CLK_EST、而不是 Y1 处的内部振荡器。

唯一执行测量的情况是将跳线移回 J2 和 CLK_SEL 处连接 Y1。 但是、测量的延迟不正确、因为它会扩展到内部 8MHz 基准。 例如、如果我想使用 10MHz 外部时钟测量 19 微秒的延迟、现在我会告诉我延迟为 15 微秒。 我正在使用 TDC7200EVM 用户指南的第 6.1 节中指定的 STAET 和 STOP 信号。

以下是有关我的 GUI 配置的更多信息:

为生成 10MHz 外部时钟基准、我使用合成器生成占空比为 50%和 3.3V 的平方信号。我尝试使用 50 Ω 阻抗、但没有改变。

有人能帮我弄清楚在跳线移至上图中的配置时 GUI 为什么不会执行测量吗?  

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serena:

    从硬件角度来看、您的一切似乎都正确无误。  问题可能与外部频率的格式有关。  我认为该字段已经以 MHz 为单位、因此您需要为 10MHz 输入 10.0。  如果这样可以解决问题、请告诉我。