This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:串行端口有问题:XDS110 UART,数据端口 — 未显示

Guru**** 2567375 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, UNIFLASH, IWR6843ISK, AWR1642BOOST-ODS, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530568/awr1642boost-ods-trouble-with-serial-port-xds110-uart-data-ports--not-showing-up

器件型号:AWR1642BOOST-ODS
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、AWR1843BOOST、 IWR6843ISKIWR6843AOPEVM

工具/软件:

您好、

XDS 110 UART、数据端口未显示在设备管理器中。 我使用适用于闪存模式的跳线 (SOP2 =1、SOP1 = 0、SOP0 = 1) 正确安装了 XDS 仿真软件包和已编程的 SOP 开关。 当我开始使用 uniflash 时,我得到:无法连接到串行端口。 请指导我如何配置串行端口、使 CFG_PORT (XDS110 Class Application/User UART) 和 Data_port (XDS110 Class Auxiliary Data Port) 都显示在器件管理器中:以便我可以使用演示二进制文件刷写 EVM、并使用毫米波演示可视化工具可视化输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    第一步是确保 COM 端口显示在设备管理器中。

    我建议使用谷歌网站搜索类似的问题。

    下面我们举例说明  

    站点 e2e.ti.com COM 端口未显示

    以下是搜索的一些结果

    (+) IWR6843ISK:COM 端口不出现 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

    (+) AWR1843BOOST:器件管理器 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛中未显示端口

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    根据上述搜索建议 (AWR1843BOOST)-我更改了 SOP 开关 (SOP2 = 0、SOP1 = 0、SOP0 = 1)、但仍然不显示 COM 端口。 我没有任何物理串行通信硬件(USB 到串行适配器)、所以我依靠一些仿真软件、例如 TI 提供的 XDS 仿真软件来获取 COM 端口。  

    搜索 — IWR6843ISK — 要求安装: CP210x USB 转 UART 桥接器 VCP 驱动程序 — 这似乎与我的问题无关 (不同的硬件)。  

    ----------------------------------------------------
    扼要重述:  

    根据 EVM 用户指南:如下所示

    我安装 XDS 仿真软件,然后我得到以下错误:当我执行: DPInst64

    请进一步指导。

    谢谢

    Rafi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该问题与 XDS 仿真包有关。  

    您能否安装该版本的毫米波 SDK 中提供的 FTDI 驱动程序?

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\FTDI

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    AWR1642BOOST-ODS EVM 没有 FTDI 芯片、因此不需要 FTDI 驱动程序。  

    仅需要 XDS 仿真包。

    确保下载 64 位软件包

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是有关 XDS110 固件的附加信息。

    XDS110 调试探针

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    是的、我下载了 64 位 XDS 仿真包(如下所示)-当我报告此问题时。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要获取 XDS110 调试探针(物理硬件)才能使 XDS 仿真包正常运行? 我没有物理 XDS110 调试探针

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您没有。 XDS 110 控制器集成在电路板上。

    这是新电路板吗? 电路板可能有缺陷

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TI 直接提供的新电路板、 我 几年前买过、但现在是第一次使用。 您是否建议我购买新电路板、 因为它可能有缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否刷写了仿真器固件? 在过去、制造商忘记刷写仿真器固件。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有刷写仿真固件、 无法访问串行端口。 为了使用 Uniflash 刷写任何固件、我需要访问串行端口。 请告诉我如何继续? 如果我将 EVM 发送回 TI、TI 可以刷写仿真软件吗? 请进一步指南 — 不带串行端口的 tp 闪存仿真固件如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在下周回复您

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是刷写 XDS 固件的说明

     

    使用 USB 电缆将 EVM 连接到 PC。 打开 EVM 的电源

     

    1. 打开以下文件夹中的 Windows 命令控制台-

    C:\ti\ccs1250\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

     

    1. 运行以下命令来对固件进行编程

    xdsdfu -b boot_loader.bin -r

    xdsdfu -f firmware_3.0.0.13.bin -r

     

    C:\ti\ccs12xx\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -b boot_loader.bin -r

     

    USB 设备固件升级实用程序

    版权所有 (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated。  保留所有权利。

     

    更换引导加载程序可能会导致 XDS110 无法使用。

    是否要继续 (Y/N)?  y

    扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110 器件...

     

    正在将 boot_loader.bin 下载到器件...

     

    C:\ti\ccs1250\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -f firmware_3.0.0.26.bin -r

     

    USB 设备固件升级实用程序

    版权所有 (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated。  保留所有权利。

     

    扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110 器件...

     

    正在将 firmware_3.0.0.26.bin 下载到器件...

     

    1. 断开 USB 电缆并将其重新连接到主机 PC、然后确认设备管理器中显示的 XDS110 仿真器端口、如下所示

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了上述命令、但要求我切换到 DFU 模式。 我不知道该怎么做。 请参阅以下内容:

    此外,  我收到了一条消息:访问被拒绝,当我尝试这样做:

    谢谢

    Rafi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了以下操作:找不到 XDS110 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果这不起作用、则可能是电路板有故障。

    只是好奇。 这是一个非常旧的电路板、只能通过单个演示(物体检测)来支持  

    您为什么使用这个板?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想做一些快速开发.. 所以几年前就有了。  我最近购买了 IWR6843AOPEVM、我会尝试下一个。  您推荐哪块板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6843AoP 是一个正常的电路板。 有许多演示可供使用  

    谢谢你
    Cesar