This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3002:如何测量阳光直射

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534735/opt3002-how-to-measure-direct-sunlight

器件型号:OPT3002

工具/软件:

您好:

我们正在寻找能够帮助我们区分环境光的传感器。 具体而言、我们正在尝试评估是否有人处于阳光直射之下。 为了实现这一目的、我们当时正在考虑使用 OPT3002、您会推荐其他器件吗?  

我们看到 OPT3002 可以测量部分 UV 频谱、并考虑根据一些阈值计算来确定是否有人处于阳光下。  

值得一提的是、OPT3002 将焊接在用黑色焊膏封闭的 PCBA 上。 进出光线的唯一方法是在该传感器的正上方安装一根光管。 对于此光导管的材料、您有什么建议?

谢谢、
Pedro Rodrigues

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、  

    感谢您使用 E2E 论坛。  

    OPT3002 应该是适合您应用的充足选择、但务必要认识到这是一款宽带 ALS、其响应如图所示超出可见光谱:

    您需要确定适当的限值以区分阳光直射和其他条件、这些限值应 根据使用的光管来确定。 这是因为光管会导致一定的衰减、并且需要知道这一点才能正确设置限值。  

    此视频概述了光导管应用: 使用透镜、散射器和光导管扩展光传感器视场

    对于光导管选择、我们没有具体的材料建议。 最重要的因素将是光导管的单位变化,您应该选择具有最低指定变化的光导管,以获得最佳结果。   光导管之间的差异较大可能需要进行单元到单元的校准才能获得所需的结果