This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:使用 IWR6843AOPEVM 和 IWR6843ISK 电路板捕获 DCA1000EVM 的原始数据

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843AOPEVM, IWR6843ISK, MMWAVE-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532428/iwr6843aopevm-to-capture-the-raw-data-form-dca1000evm-with-iwr6843aopevm-and-iwr6843isk-boards

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK、DCA1000EVM、 MMWAVE-STUDIO

工具/软件:

我的 DCA1000EVM 是 Rev.A ,它可以独立地从 IWR6843AOPEVM / IWR6843ISK 电路板捕获原始数据吗?

或者我需要 在 DCA1000 和 6843xx 之间放置一个 MMWAVEICBOOT?  或需要其他修订版。 DCA1000 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 mmWaveStudio 版本是 04_03_01_00。  我遇到串行端口无法连接问题。   IWR6843AOPEVM 是修订版 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      顺便说一下、我现在安装了 mmwave_studio 02_01_01_00、它可以执行 DCA1000 原始数据采集。

       如果 mmWaveStudio 04_03_01_00 可以使用 IWR6843AOPEVM Rev.G 和执行 DCA1000 原始数据捕获、请帮助使用它进行重新测试  

    为我提供实现该目标的步骤。  非常感谢。

      此致、

              C.C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 C.C.

    为什么要使用 04_03_01? 02_01_01 是否存在不存在的功能? 我们对 mmWave Studio 的修订版更加符合每个修订版的要求、并支持不同的器件集。 因此、没有计划让 6843 与 mmWaveStudio 4 配合使用、尤其是当它与 mmWaveStudio 2 正常工作时。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pedrorm。

       第一次安装 SDK 时,我认为大多数人应该选择最新的 SDK。

       此外、没有提到  任何关于使 6843 与 mmWaveStudio 4 配合使用的计划的文档。

       因此、我是否可以知道 mmWaveStudio 4 和 DCA1000 支持哪些平台 ?

       非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 C.C.

    我们对此表示的歉意并不明确。 在 MMWAVE-STUDIO 下载页面上、下载旁边的描述符会指出 MMWAVE-STUDIO 版本适用于哪些器件。 mmWaveStudio 4 是 MMWAVE-STUDIO-XWRL68XX 下载包、目前用于 xWRL6844 器件。
     

    此致、

    Pedrorm