This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:AWRL 6844 通信

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534169/awrl6844evm-awrl-6844-communication

器件型号:AWRL6844EVM

工具/软件:

您好:

我想能够通过 CAN 协议与 EVM 进行通信。 也许你们可以告诉我正确的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     SDK 中提供了 MCAN 协议的驱动程序示例、网址为“ \mmwave_l_sdk_06_00_04_01\examples\drivers\mcan“。 这些示例 是 进行 MCAN 通信的良好起点。

    SDK 中也列出了这些示例的文档。 作为参考、您可以在 “sdk_INSTALL_PATH>\mmwave_l_sdk_06_00_04_01/docs/api_guide_xwrL684x/examples_drivers_MCAN_external_read_write.html"中“中找到 mCAN 外部 读写示例的文档。  

     此致、
    Deexith。