This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8804:睡眠/待机模式选项/步长请

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS8804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534367/tps8804-sleep-standby-mode-options-steps-please

器件型号:TPS8804

工具/软件:

TI 团队大家好、

摘要: 请提供将 AFE 置于睡眠/待机模式以及从待机状态唤醒的可能选项。

详细信息:

根据 TPS8804 数据表的第 6.5 节(输入电压和电流 — I stand-by) 的输入、我们会尝试将 TPS8804 置于待机模式。

我们是否有任何寄存器配置选项可以将 TPS8804 置于待机模式?

我们如何 在待机模式下唤醒 TPS8804?

 

截至目前、我们为 TPS8804 提供 5.6V 输入、为 MCU 提供 3.3V 输入。  

请指导我们执行哪些步骤来将 TPS8804 置于待机模式并从待机模式检索?

 

谢谢

Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS8804 具有用于激活每个功能的使能/禁用位。 通过禁用所有功能、可以降低电流消耗(待机电流)。   寄存器地址 6h 至 Dh 具有用于禁用功能的位。 可以禁用未使用的功能来降低电流消耗、并在必要时启用这些功能。

    BR、

    典和