This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:DebugP_LOG 用法

Guru**** 2610055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529998/awr1843boost-debugp_log-usage

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:

大家好、我注意到 RTOS 系统中有一个调试日志功能。 但我不知道如何启用它。 SDK 中有一个“DebugP.h"文件“文件、我将宏定义修改为 #define DebugP_LOG_ENABLED   1.我想知道如何在 UART 或 CCS CIO & Debug Output 窗口中打印调试日志。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yifan、

    在 makefile 中、我们添加此定义:

    在此处启用并且您的代码中有任何检查此宏的代码后、您可以看到 cbuff_EDMa.c 文件:


    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在此处添加宏定义:

    我 在 DPM_DPCHandle DPC_ObjectDetection_init 中有一个调试日志:

    但是、我仍然没有在 CIO 中看到任何相关的打印信息、是否有我遗漏的任何内容?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yifan、

    您是为 MSS 内核还是 DSS 内核调用它?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 DSS 调用它。 实际上、我更愿意让它在 MSS 和 DSS 中都可以正常工作。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yifan、

    那么、它是否适合您在 MSS 侧?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yifan、

    您还可以参考 中距离雷达的 MRR 演示
    这里我们有有关 MSS 和 DSS 的打印语句、这是一个更好的参考示例。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我目前正在参考 MRR 演示、因为我可能需要采用其他设置。 是否有 MRR 项目的详细文档? 就像 SDK 中用于 OOB 演示的一样吗? 我很难跟踪 MRR 项目的代码。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yifan、

    仅随附的用户指南是我们对 MRR 的详细信息、在一般实施方面与演示非常相似。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经查看了 MRR 演示、但我仍然无法在其中启用 DebugP、我做了与 OOB 演示中相同的事情、它在编译器设置中放置了一个宏定义...实际上、我对该 DebugP_log 的工作原理很好奇。 启用它后、它会在串行端口还是在 CCS 调试控制台中输出消息?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yifan、

    它将在控制台日志上打印、而不是在串行端口上打印。

    此致、
    Saswat Kumar