This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843ISK 的最大帧速率

Guru**** 2405645 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529076/iwr6843isk-maximum-frame-rate-for-iwr6843isk

部件号:IWR6843ISK

工具/软件:

您好、

我有一个 IWR6843ISK。 目前、我以 5Hz (200ms) 帧周期运行雷达模块。  我可以达到的最大帧速率是多少?

我尝试以 20Hz 帧速率/50ms 帧周期运行雷达。 是否可以在 CAN 总线上以 20Hz 帧速率将 4 个雷达作为节点运行? 我有一条 CAN 总线、其中我将 4 个雷达作为节点连接。  

谢谢、
Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj。

    只要不通过 CAN 接口(如雷达立方体或热图数据)发送大量数据/TLV、20Hz 就不应该成为问题。  如果只是简单的 TLV 值或单个 TLV 值、那么这应该不是问题。  在 SDK 固件文档中的接口控制文档中可以找到绝对帧速率限制。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到了 Santosh。

    谢谢、
    Manoj