This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:我们自己的 AWR2944 电路板存在天线问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1533273/awr2944-the-antenna-problem-of-our-own-awr2944-board

器件型号:AWR2944

工具/软件:

您好、

  我们根据 AWR2944 EVM 设计的 AWR2944 板具有如下波纹:

  

标有红色圆圈的线条是  弯曲的、不是条纹、  他会对雷达信号产生什么影响?

BR、

拉塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rata:

    如果天线铜如图所示弯曲、弯曲或不连续、这可能会导致反射、从而影响雷达性能、包括发射/接收功率降低、SNR 降低、波束模式失真和角度估算误差。 保持阻抗和相位匹配一致至关重要。  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

      感谢您的答复。 是否有任何软件方法来 纠正 或减少这些影响?  

    BR、

    拉塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rata:

    遗憾的是、实际上没有针对天线物理损坏或不连续性的软件权变措施。 天线几何形状会直接影响射频性能(匹配,辐射方向图,相位对齐)、而仅在软件中无法校正射频性能。  最好的方法是返修或更换受影响的硬件。  

    此致、

    Aydin