This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:两个超声波传感器之间的相互传输

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470, BOOSTXL-TUSS4470, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1522717/tuss4470-mutual-transmission-between-two-ultrasonic-transducers

零部件号:TUSS4470
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:

您好:

我正在使用 TUSS4470 设计超声波风速计。 我计划使用 4 个用于 4 个方向的超声波传感器。  我考虑将 TUSS4470 用于我设计中的每个换能器、但在这种情况下、应该进行什么样的连接来提高测量精度?

例如、在我的设计中、北换能器发送的超声波信号将被南换能器接收。 在这种情况下、北向传感器的 TUSS4470 将发送信号、南向传感器的 TUSS4470 将接收信号。 如果我以这种方式将换能器以一个方向连接到每个 TUSS4470 的 OUT 和 IN 引脚、是否需要在 TUSS4470 之间连接信号接地? 这样的设计是否应该使用 BOOSTXL-TUSS4470 原理图中所示的单静态连接来完成?

另一种想法是将北传感器的 TUSS4470 的发送侧双向连接到北传感器、将接收侧双向连接到南传感器、但在这种情况下、2 个 TUSS4470 S 之间应进行直接连接。 因为输电是从北向南以及从南向北进行的。 如何进行这样的双静态设计、应该注意什么?

此致、

Metin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Metin、

    如果您将对每个传感器使用单独的 TUSS4470 器件、我建议 在每个 TUSS4470 器件上使用单静态配置、如 EVM 中所示。  无需在每个电路之间共享接地连接。  此配置还使您能够在所有换能器上发送和接收上游和下游数据。  

    有关双静态配置、请参阅以下文章。  这也是可行的、但这种类型的配置仍然可以看到激励信号对 RX 换能器产生一些振铃效应。   

    BOOSTXL-TUSS4470:双静态配置 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我使用了两个 BOOSTXL-TUSS4470 S 来交换信号。 在此系统中、当一个 BOOSTXL-TUSS4470 用作发送器时、我通过使用示波器测量另一个 BOOSTXL-TUSS4470 的 Vout 引脚来检查信号传输。 我在示波器图像中看到了 2 个不同的脉冲。 我不明白为什么产生第一个脉冲、而第二个脉冲是我发送的信号。 我通过在两个换能器之间放置一个屏障、验证了第二个脉冲是我发送的信号。 当我设置隔栅时、第二个脉冲消失、而第一个脉冲仍然存在。 当我停止从发送器 BOOSTXL-TUSS4470 电路板发送数据时、两个脉冲都消失了。 您认为这可能是原因。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Metin、

    您会在发送器上发送多少个脉冲?  如果您发送更多脉冲、您是否看到对接收到的内容有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我正在发送 40 个脉冲、是的、我可以看到脉冲对接收到的信号的影响。 我尝试调整参数来修复、但注释发生了变化。  

    实际上、一段时间前我在测试时只通过 USB 为 MSP-EXP430F5529LP 供电。 然后、我将电源连接到插孔输入来为外部驱动器供电、但我忘记在 J6 处移除主电源转 5V 跳线、MSP-EXP430F5529LP 烧坏。 我进行检查后发现 BOOSTXL-TUSS4470 电路板没有问题。 我购买了一个新 MSP-EXP430F5529LP、重新连接时、我注意到这种情况。 现在我再次进行了测试、这种情况仍然存在、但当我从另一个 BOOSTXL-TUSS4470 传输数据时、我看不到这种回波、但接收到的信号的电压非常低。 这种情况可能是因为 TUSS4470 已损坏吗? 我施加的外部电压为 24V。 在这种情况下、TUSS4470 不应损坏。 我无法理解问题的原因。
      连接其他 BOOSTXL-TUSS4470 接收到的信号。 如何检查 TUSS4470 是否损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Metin、

    我预计在该电压下 TUSS4470 不会受到损坏、除非该器件处于“前置驱动器模式“、其中最大电压为 15V。   

    如果可能、是否可以更换电路板上的 TUSS4470 器件?  您可以通过以下链接申请样片。  向右滚动、您将看到此选项。

    TUSS4470 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我的样片申请 被拒绝。 因此我无法更换 TUSS4470。  我尝试了不同的连接、发现 BOOSTXL-TUSS4470 开发板有问题。 在检查电路板以确定问题原因时、我看到电路板上唯一可能受此类电压差影响的元件是 TUSS4470。 在当前情况下、如果 TUSS4470 时正常工作、您认为 2 个振荡器输出中的哪一个会得到像这样的图像? 我的意思是、预期的信号应该是什么?

    此致、

    Metin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Metin、

    预期回波信号应与下图类似。  我不确定是什么原因导致您在第一台设备上看到的脉冲出现在损坏的设备之外。