This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:bpm MIMO 速度

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529138/iwrl6432boost-bpm-mimo-velocity

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

您好:

我将在 BPM MIMO 模式下使用 DCA1000 捕获原始 ADC 数据。

我 自己对信号链进行了编程。

在我阅读程序中的 ADC 数据后、我将直接将 ADC 数据解调到六个虚拟天线。

包括距离、多普勒、方位角、仰角 FFT。

现在需要计算目标的速度。 我有点困惑、因为我认为在距离多普勒图中可以看到的最大速度取决于对 3 个 RX 天线执行距离多普勒操作或对 6 个虚拟天线执行操作。

如果我是对的、我可以测量 3 根 RX 天线的速度比 6 根虚拟天线更高。

因为当我不解调时,我有一个有效的较高的 chirprepetitationrate  分别较低的线性调频重复周期。 我不确定这是否 扭曲了我的结果、因为如果我没有解调、相位仍然在线性调频脉冲中通过 BPM 混合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通常、最大多普勒与线性调频脉冲间隔有关。 您的线性调频脉冲时间越长、效果越好。 如果您有两个用于 TDM 或 BPM 的线性调频脉冲、它们将具有双线性调频脉冲模式 (ABAB...)。  (A 到 A) 之间的线性调频脉冲间隔将加倍、其最大非模糊多普勒将减少一半。  您正在寻找的最大多普勒有多高?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,这是 我的问题,因为我需要 MIMO 模式的角度,但我也想测量高速度像 40 - 50 m/s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     使用 6432 时、由于只有 3x2 天线阵列且数据有限、因此可能难以同时实现高到达角精度/分辨率和高速率。 但是、您能否更具体地说明您的问题到底是什么?

    此致、

    Pedrorm