This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:有关毫米波传感估算器 2.4.0 中的 TX 启动时间行为的查询

Guru**** 2562790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1533177/iwr6843isk-inquiry-about-tx-start-time-behavior-in-mmwave-sensing-estimator-2-4-0

部件号:IWR6843ISK

工具/软件:

您好:

我有一个关于毫米波传感估算器 2.4.0 的问题。

我的问题与“输出和线性调频脉冲设计“部分中的“TX 启动时间“相关、如下图所示。

我正在使用配置文件“68xx_traffics_monitoring_70m_MIMO_3d.cfg"。“。
我使用“LOAD CONFIG (.CFG)“加载该文件、然后点击“Auto-Populate"按钮“按钮导入参数设置。

在此设置中:

空闲时间 (us) 设置为 8

txStartTime 设置为 1

txStartTime 似乎不应大于 Idle Time。
但是、在毫米波传感估算器 2.4.0 中、即使我将 txStartTime 设置为 10 或 100、也不会发生错误。

这是系统错误吗?

此外、您能否解释一下将 txStartTime 设置为 1 与 0 之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    txStartTime 是 发送器开始到斜坡拐点之间的时间。 我们几乎总是将该值设置为 1、并且往往是一个低影响参数。 mmWaveSensingEstimator 更侧重于有效启动时间、频率带宽等、不适合捕捉错误。

    此致、

    Pedrorm