This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM:数据点、GaN 分析

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWRL6432, IWR6843AOPEVM, IWR6843, DCA1000EVM, MMWAVEICBOOST, IWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530072/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm-data-points-gait-analysis

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843、IWR6843AOP 、IWRL6432、 DCA1000EVM、MMWAVEICBOOSTIWRL6844

工具/软件:

您好、  

我们正在评估要用于跌倒检测的雷达、但在 Gait Analysis 中需要有用于人员运动的其他变量、例如:
-节律和相位
-配速
-变异性  
-姿势控制
-不对称。  

请告诉我、我们是否有办法获取 Gait Analysis 的这些信息? (https://www.physio-pedia.com/Gait)

提前非常感谢、  

Sergio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergio、

    欢迎您浏览此分析、但我们没有任何支持此分析的材料。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、
    因为我没有通过直接消息收到回复、所以请联系此处。 为了澄清 Sergio 先前的要求:您能否告知 IWR6843AOPEVM 的哪些参数或输出适用于跟踪人体运动期间的腿部运动? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    我们尚未对此进行充分调查、但我预计您会想要使用高分辨率雷达、您需要自行进行调查。 根据我的经验、IWR6843AOP 运行 TI 提供的开箱即用算法、无法提供足够的分辨率来区分四肢、但您可以随意试用并非在 IWR6843 处理器上运行的更先进超级分辨率技术。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan、  

    具体而言、我们正在寻找具有以下性能的雷达:   

    参数

    所需范围

    速度分辨率

    0.05-0.1 m/s

    线性调频脉冲时间

    20 –60µs

    线性调频脉冲数

    每帧 64-256

    帧周期 (CPI)

    >= 40-100 ms

    您能告知哪种芯片适用吗?  

    谢谢!  

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    IWR6843 或 IWRL6432 都可以满足您的需求。 IWRL6432 的成本更低、性能也更低、虽然在 40 毫秒的帧周期下可能很难达到、但肯定可以实现 100 毫秒的帧周期。 IWR6843 具有更高的性能、并且 更有可能达到您在此处指定的 40msec 帧周期(但这取决于片上处理所需的时间)。

    此致、
    Nate  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关线性调频脉冲参数估算的信息、请参阅毫米波传感估算器。

    https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.5.0/

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan、超级有用。 我的最后 2 个问题:1) 此技术是否可以同时针对多个人? 2) 是否需要 DCA1000EVM  或 MMWAVEICBOOST 来从 IWR6843 或 IWRL6432 采集数据? 谢谢、Fernando

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    在合理的限制范围内、该技术可以同时针对多人。 为获得最佳结果、请使用 IWR6843 或 IWRL6844 对此进行评估。 为了获取原始 ADC 数据、需要 DCA1000、以及调试 IWR6843 需要 MMWAVEICBOOST。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!