This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:关于 cfarCfg 更改

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1533670/iwr6843-about-cfarcfg-change

器件型号:IWR6843

工具/软件:

您好、

用户指南解释了可在传感器运行时更改 CLI 命令的 cfarCfg。

为什么在传感器运行时可以对其进行更改?

为什么不需要停止传感器?

我认为向 IWR6843 发送 CLI 命令的时序是异步的。 CLI 命令接收是否处理中断进程? 或者、它们是否存储在缓冲区中、并且可以稍后通过轮询接收?

如果是中断进程、MSS 执行的处理是否不会延迟? (是否在点云输出和实际帧之间发生时间滞后)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该值可在软件中进行自适应更改、因为它只是 所选的值、即检测点的最小功率。 本应用手册旨在告诉用户、这不会更改 线性调频脉冲参数、并且无需重新配置前端。

    此致、

    Nate