This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843ISK 版本 D 与 MMWAVEICBOOST 的兼容性—60 引脚连接器对齐和 J4 连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532898/iwr6843isk-compatibility-of-iwr6843isk-rev-d-with-mmwaveicboost-60-pin-connector-alignment-and-j4-connection

部件号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST

工具/软件:

TI 团队大家好、

我一直在使用 60 引脚连接器接口成功地与 IWR6843ISK Rev B 板以及 MMWAVEICBOOST 电路板配合使用。 在此设置中、我使用RS232_RXRS232_TX ICBOOST 板上的和通过 UART 配置雷达、使用控制复位nRST。 我通过MSSLOGGER UART 引脚检索雷达数据。

最近、我购买了一个新的 IWR6843ISK 电路板、我收到的一个是 修订版 D 。 但是、我注意到 Rev D 板上的两个 60 引脚连接器是 不并联 、这与 Rev B 板不同。 因此、我无法以相同的方式将其直接插入 MMWAVEICBOOST 电路板。

我有以下问题:

  1. 考虑到连接器布局差异、将 IWR6843ISK Rev D 电路板连接到 MMWAVEICBOOST 电路板的建议方法是什么?

  2. 是否可以仅将 MMWAVEICBOOST 电路板的 J4 60 引脚连接器与 IWR6843ISK 版本 D 用于我的用例(通过 RS232_RX/TX 进行 UART 配置、nRST 控制和通过 MSSLOGGER 进行数据)?

  3. 是否需要任何特定的硬件跳线设置或固件更改才能通过修订版 D 支持此配置?

我的应用程序当前不使用 MMWAVEICBOOST 上的 XDS110。 我只使用上述 UART 和复位线路来配置雷达并与雷达通信。

如果澄清如何使用现有 MMWAVEICBOOST 硬件支持修订版 D、将会非常有帮助。 此外、能否提供 IWR6843ISK Rev D 板的原理图和数据表?

谢谢。此致、
ABHITHLAL C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将 J1(如下所示)单独连接到 MMWAVEICBOOST 应该满足您的需求。

    以下是启用所需连接时需要遵循的开关设置。

    RS232:  S1.5 打开

    MSSLOGGER:  无需更改

    nRESET: 无需更改。

    https://www.ti.com/tool/IWR6843ISK 包含 IWR6843ISK EVM 所有修订版的设计文件。

    用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/swru546 

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我连接了 J1、它现在正在工作、 通过 RS232 TX 和 RX 进行配置、然后 通过 MSSLOGGER 引脚获取二进制数据。

    谢谢您、
    Abhithlal C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhithlal:

    感谢您的确认。 很高兴能为您提供帮助。

    如果问题已解决、请帮助我关闭此主题。

    谢谢。此致、

    Swarnendu Chattopadhyay