This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:ADCBUF 如何触发 CBUFF 硬件流式传输?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532969/awr2944evm-how-does-adcbuf-trigger-cbuff-hw-streaming

器件型号:AWR2944EVM

工具/软件:

您好:

我注意到 CBUFF 驱动器有两个触发通道:mmw_LVDS_STREAM_CBUFF_EDMA_CH_0 和 mmw_LVDS_STREAM_CBUFF_EDMA_CH_1、这是 DSS TPCC_B 事件 18 和 19。

然而、我在毫米波 mcuplus SDK 中找不到任何实际指示 ADCBUF 线性调频脉冲可用信号和这两个触发通道之间链路的代码。 在技术参考手册中、我只看到  HWASS TPCC_B S 编号上提供了可用的线性调频脉冲事件 CHIP_AVAY_IRQ 但这与 DSS TPCC_B 是分离的、对吧?

有人能帮助澄清 AWR2944EVM 是否通过硬件触发上述触发通道(从而无法更改 mmw_LVDS_STREAM_CBUFF_EDMA_CH_0 和 mmw_LVDS_STREAM_CBUFF_EDMA_CH_1 的用法) ?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    您能否具体说明您究竟在寻找什么? 是否要将 EDMS_DSC_TPCC_A_EVT_CBUFF_DMA_REQ0 和 EDM_DSS_TPCC_A_EVT_CBUFF_DMA_REQ1 通道用于其他用途? 这可以通过选择触发 DMA 传输的适当模式来实现。 您可以参阅第 11.3.4 节、启动 AWR294x 技术参考手册的 DMA 传输(修订版 D)。  您可以将 DMA 通道配置为根据其映射到的硬件事件、或通过手动软件触发器或链传输触发器触发。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    感谢您的答复。  

    我不一定有兴趣将这些渠道用于其他目的。 我只是想知道它们是如何触发 CBUFF 硬件流处理的、因为在浏览 cbuff 驱动程序后、我在 SDK 中找不到任何将通道链接到某种事件触发器的代码。

    我确实看到了它们是“物理“渠道的某个地方。 这是否意味着它们专门设计用于触发 CBUFF 硬件 EDMA 传输? 不需要使用代码来配置触发器、因为这些通道是由电路板的硬件自动触发的?

    换句话说、如果我在同一 TPCC 内将触发通道替换为不同通道、硬件流是否仍会触发?

    谢谢您、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    EDMA 通道映射到硬件事件。 您可以使用映射到硬件事件的给定通道、并将通道配置为事件触发。 如果您使用的通道不是映射到硬件事件的通道、则无法基于任何硬件事件触发 DMA 传输。

    此致、

    Samhitha