This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:将器件从 AWRL1432 更改为 IWRL6432

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532734/awrl1432-change-device-from-awrl1432-to-iwrl6432

器件型号:AWRL1432
主题中讨论的其他器件:IWRL6432

工具/软件:

您好、

我必须将 AWRL1432 工程移植到新应用并将 IC 更改为 IWRL6432、是否有相关的用户指南?

或者、我是否需要导入 IWRL6432 演示代码并将我们的 AWRL1432 工程合并到其中?

此致

很有魅力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    更容易描述我的问题是、我是否只需一些 CCS 配置即可将 AWRL1432 软件更改为 6432?

    还是需要重新构建新的 6432 工程、然后将 1432 代码合并到该工程中?

    此致

    很有魅力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我使用了选项 2 并重建了 IWRL6432 工程