This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:AWRL1432 是否支持 MX25R1635FZUIH0 闪存?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548367/awrl1432-does-the-awrl1432-support-the-mx25r1635fzuih0-flash-memory

器件型号:AWRL1432


工具/软件:

尊敬的 TI:   

我正在使用 AWRL1432、想确认它是否支持 MX25R1635FZUIH0 NOR 闪存。

文档的受支持闪存器件中找不到此特定器件。

您能告诉我、该闪存是否与 AWRL1432 兼容、用于启动和正常运行?

谢谢、

Jn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JN:

    感谢您联系我们。 毫米波传感器文档支持我们的闪存型号 、其中概述了一些可支持的闪存器件的通用指南。 对于 AWRL1432、 MX25R1635F 是有效的、因为 MX25R1635FZNIH0(我们明确表示支持此型号)和 MX25R1635FZUIH0(您要查看的 SFLASH)之间的唯一区别只是封装差异。

    MX25R1635F:软件包定义-

    此致、

    Vignesh K.