This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:AWR1843 定制 PCB 贴片天线阵列、可修改线路布线宽度及其对天线参数的影响

Guru**** 2543460 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547276/awr1843-awr1843-custom-pcb-patch-antenna-array-connecting-line-trace-width-modification-and-its-effect-on-the-antenna-parameters

器件型号:AWR1843


工具/软件:

大家好

因此、我们正在开发定制 AWR1843 PCB、当我们根据制造商的能力与制造商交谈时、连接在两个天线宽度贴片之间的小布线为 0.1mm、他们希望将其更改为 0.125mm。因此、假设我们已根据制造商进行了更改、那么如果我们需要更改贴片尺寸、您可以建议我们如何更改 将贴片互连线路布线宽度更改为 0.125mm、以匹配 50 欧姆阻抗。 此外、如果我们只是将贴片互连布线宽度更改为 0.125mm、而不改变贴片尺寸、那么我们将对天线实现哪些特性变化以及如何克服这些变化。 我上传了 AWR1843BOOST 模块中提供的贴片天线屏幕截图。 您可以在下面的附加图片中连接修补程序的小跟踪。

此致

Ratul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改布线宽度将改变线路阻抗。 然后、这将产生反射损耗。  

    改变贴片宽度将改变辐射频率。  

    在任一种情况下、客户都 需要运行 EM 仿真、以验证  其特定应用的天线性能。

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E. Shareef

    感谢您的答复并指出问题。 您能建议一下我们应该用于 EM 仿真的工具以及需要考虑的参数是什么吗? 此外、您在答案中提到的迹线宽度是贴片之间的互连迹线、或者如果您可以澄清、您正在谈论送料线。  

    -Ratul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 ANSYS Electronics Desktop 用于 EM 仿真。 我还看到有人使用 CST。  

    跟踪宽度注意事项也适用于馈线以及贴片之间的连接迹线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E Shareef

    感谢您提供的信息。 目前我正在使用 CST Studio 进行 EM 仿真。 希望这能奏效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常工作。 我们以前有用户成功使用 CST。