This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103:I2C 引脚电容

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548014/tmp103-i2c-pin-capacitance

器件型号:TMP103


工具/软件:

尊敬的专家:

您能提供有关 TMP103 的 I2C SDA/SCL 引脚电容的信息吗?

此外、我在数据表中看到 VOL 灌电流为 2mA、这是否是 SDA 引脚的典型预期灌电流?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    McKenna、

    有关引脚电容的信息、请参阅这篇文章。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    谢谢! 您能解释一下灌电流吗?

    此致、

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenna、

    本文档未收集灌电流的典型规格、但在数据表推导出时、灌电流应保持在 2mA 或以下 最少 无论选择的工作电压如何。

    此致、

    哈利