This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056-Q1:引脚高度受控

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548481/drv5056-q1-pin-heights-controlled

器件型号:DRV5056-Q1


工具/软件:

你(们)好  

我们的生产线发现 DRV5056A2EDBZRQ1 的引脚高度不一致。 因此、我们要确认:

如何控制销高度?

是否记录了销高度? 请提供 DC:2503 中所有批次的引脚高度测量记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SKY、

    封装高度由特定的组装地点根据自身的检查进行控制、但相对于下面的封装图、某些尺寸存在一定的容差:

    有时、如果比较不同站点的两个设备、可能会出现一些不同的情况。  您能否具体确认上述图纸中的哪个尺寸值得关注、以及观察到的测量值是什么?

    谢谢、

    Scott