This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:错误的容量测量

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547339/fdc2214-incorrect-measurement-of-capacity

器件型号:FDC2214


工具/软件:

您好:

使用 FDC2214EVM 时、即使我没有将传感器连接到其输出端、读数也会在 17pF 至 18pF 之间波动。 为什么会发生这种情况?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、

    PC 板布线中存在寄生电容、这是一个电位因素。

    GUI 使用 Sensor Filter Bank 列中的条目来帮助计算传感器电容。
    如果 PCB 元件的值与这些列中显示的值不同、这可能会改变 电容列中报告的值。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    滤波器组中的值为 33pF、但 GUI 会减去 33pF 并将其写入传感器电容。 有趣的是、寄生电容太高。 我可以看到更改 LC 振荡电路中的 C 时发生的变化、但我无法理解为什么寄生电容由于布线而过大。 能否就此提供更详细的信息?

    此致。

    Mesut Can

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、

    对评估板进行了哪些修改?

    您能否在使用电路板时发布一个卡扣?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们断开了连接到 CH0 和 CH1 的触摸板、但其他情况下未进行任何修改。 该问题不仅适用于 CH0 和 CH1。 这同样适用于 CH2 和 CH3。 断开触控焊盘后、测量的电容越低、越好。

    我们拥有的评估板的图像已附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、

    您看到的残余电容很可能来自 靠近 PCB 边缘的布线和过孔。

    此致、
    John