This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:mmWave Studio 使用演示可视化工具进行相同的设置

Guru**** 2550740 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542442/awr2944evm-mmwave-studio-set-up-same-with-demo-visualizer

器件型号:AWR2944EVM


工具/软件:

尊敬的专家:

我们希望使用 AWR2944EVM 向客户询问有关该问题的帮助:

我的问题与 AWR2944EVM 雷达电路板有关。 我已经使用演示可视化工具对其进行了测试、并观察到非常好的方位角分辨率。 距离 — 方位角热图清楚地显示在正确位置检测到的物体,如下图所示:

但是、我尝试使用 mmWave Studio(也连接 DCA1000 板)实现了类似的结果、但几乎不存在方位角分辨率。 雷达不能区分相同距离的两个物体、即使它们以相当大的角度(大约 60 度或更大)进行区分。 如另一张照片所示、当一个物体直接放置在雷达前面时、它会在 mmWave Studio 的距离 — 角度图中占据一个半圆,而不会生成与第一个示例类似的结果。


...
您能否告知我需要在 mmWave Studio 中更改哪些参数、或者我可以使用其他哪些方法来获得与通过演示图获得的结果相似的结果? 我的目标是提高雷达的方位角分辨率。

期待您的答复、非常感谢。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    第一步、您能否确保 Studio 上的 sensorConfig 选项卡中填充的参数与 OOB 示例所用配置文件中的参数相同。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的支持。 客户体验团队回复:

    我在 mmWave Studio 中使用的配置与我在 Demo Visualizer 中使用的配置不完全相同。 但是、我认为在 Sensor Config 选项卡中选择的设置不会影响角分辨率。 mmWave Studio 中用于照片测试的参数如下:SLOPE = ADC/μs μ s、60MHz 样本= 256、斜坡结束持续时间= 60 μs、采样率= 5MHz、我还在“TX 使能以产生电流线性调频脉冲“中启用所有 4 个发射天线。 其余参数保留为默认值(空闲时间= 100 μs、ADC 启动时间=<xmt-block1> 6 μs</xmt-block>、...)。 6 μs。
    另一方面、我使用演示可视化工具进行测试所用的配置是默认配置、选择“Best Range Resolution“选项和 4Rx、4Tx 天线设置。
    73、
    阿奇·A·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请给我几天,我会检查和回来与你。 同时、您能否提供他们在可视化工具上使用的配置的屏幕截图、因为听起来好像他们使用的是预先制作的配置文件。 例如、展示他们在此页面上使用的内容。

    请为工作室执行同样的操作、以便我可以尽可能地重新创建问题。 我认为目前可能存在一些设置问题。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    回复:

    我将向您发送 DemoVisualizer 中使用的配置和 mmWave Studio 中使用的配置。 在 mmWave Studio 中、我只更改了这三个配置选项卡中的一些参数;我保留了其他参数的默认设置。 (我只对线性调频脉冲使用了一个配置文件 ID。) 测试在消声室中进行、雷达目标放置在雷达前方。

    我不明白为什么 mmWave Studio 中的方位角估算会差得多。 我希望你能帮到我。 谢谢你。

    谢谢你。

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的信息。 我将调查并在本周结束时与您一起回来。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    更改了一些设置。

    您没有发送传感器配置选项卡、因此我无法验证可视化工具中使用的配置是否已正确加载。 请发送给我。 此外、我还将可视化工具上使用的配置转换为.cfg 文件、以便于使用。

    e2e.ti.com/.../profile_5F00_studio_5F00_test.cfg

    同时、在 postproc 窗口中、您可以访问“Miscellaneous Options“按钮、FFT 处理窗口中的会使用这些选项进行播放、然后查看这是否有所改善

    同时,我正在联系一个更熟悉 PostProc 工作室的人,以获取他们的意见。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我咨询了某人、似乎默认情况下 postProc 假设天线设计是线性的。 2944EVM 略有不同、这就是您在 Studio 中看到这些问题的原因。 我试着看看是否有办法解决这个问题,但不幸的是,这似乎只是一个工作室的限制。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢你的帮助。 很抱歉再次打开此主题。

    知道 PostProc 有这种限制,我该如何获得更好的结果? 我希望获得一个类似于 DemoVisualizer 的距离方位热图的热图,但具有更大的范围(因为 DemoVisualizer 中的热图在纵轴上只能达到 5 米)。
    mmWave Studio 中的距离 — 角度图似乎是一个好主意,但我在 Studio 中不知道这种限制。 是否有办法可以获得与其中任何一种具有良好角分辨率和更大距离的相似图?

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    热图的范围取决于您提供的配置。 只需更改发送配置的范围、就可以看到所述范围反映在热图上。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    你好。

    您能否准确地说明.cfg 文件中需要更改哪个参数才能调整距离 — 方位角热图的范围?
    已尝试多项更改、但没有更改图形中的 5 米限值。 不过、 我们能够得到更大距离的距离曲线。
    谢谢你。
    73、
    阿奇·A·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    2944 的距离方位热图是一个非常大的负载。 很可能只有在性能设置非常低时才会显示。 此图将无法以比您所看到的图更出色的性能显示。 因此、它主要在可视化工具上显示为灰色。

    此致、

    Gabriel