This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:測定温度が不安点な原因について Ω

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547532/lm35

器件型号:LM35


工具/软件:

貴社LM35を使用した場合、測定温度(電圧)のバラツキが測定環境温度±0.25℃より大きく、原因を知りたいと思っております。

現在は0.1秒毎に値を1回確認しております。μ s

また、複数回取得したデータの平均値は周囲環境温度ó n±0.25℃の範囲内になっております。ó n

LM35を使用方法として平均化する考えは正しいのでしょうか。μ s

e2e.ti.com/.../LM35_92307F4F287557305F302C6E9A5B507D9C67_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Machida-San,

    感谢您的提问。 由于 VDD 线路上的噪声或输出端的高容性负载、温度精度变化比环境中可能出现的噪声更差。 从您的原理图中、我建议为 0.01uF 旁路电容器开关 0.1uF 旁路电容器、数据表图中建议该电容器与您的输出滤波最匹配:

    我还会对测量值求平均值。 此类噪声的大多数可以在 10 个测量平均值下求平均值、这是一种很常见的降噪方法。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    トンプソン様 μ s

    回答ありがとうございます。μ s

    ご教示いただきました内容、確認させていただきます。μ s

    町田 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    トンプソン様 μ s

    追加で質問させて下さい。μ s

    今回、LM35より取得した値を元に他機械の制御を行いたいと考えてりましたが、μ s

    貴社製品として、1つのデータによる制御と複数のデータを平均化したデータでは μ s

    どちらの使用方法が一般的な使用方法になりますでしょうか。μ s

    ご教示のほどよろしくお願いします。μ s

    町田 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Machida-San,

    我认为平均化模拟输出更常见。 噪声是模拟输出器件上的一个常见问题、因此如果您的系统可以接受均值计算时间、我建议您使用该时间来减少噪声异常值测量的影响。

    此致

    -亚历克斯·汤普森